This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于连续模拟输入的多路复用音频数据

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A, TMS320C6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711019/multiplexing-audio-data-for-continuous-analog-inputs

主题中讨论的其他部件:PCM3168ATMS320C6748

您好,

我们有来自3个不同信道的连续模拟输入数据。 我们希望通过编解码器将它们处理到DSP上的单个McBSP端口,而不会丢失任何数据。 请建议可用于此用途的任何方法和任何特定编解码器。 对于单通道,我们使用 PCM3010DB。

我们不仅限于使用上面提到的编解码器,我也希望避免只是多路复用数据而不处理所有数据。

谢谢!

Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad,

    我在不同的POST中推荐了PCM3168A,此设备可以将最多6个ADC中的数据发送到单个TDM流中。 从共享的信息来看,我认为这款设备可以满足您的需求,请您提供更多有关应用的意见吗?如果需要三个信道,您需要TDM,因为I²S格式仅支持两个信道。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的详细信息。

    我们的应用正在将输入数据传输到混音器,混音器的输出正在以96kHz的采样频率(FS)提供数据。 以前我们只有1个ADC,并且我们使用了2个信道(在VINR和VINL上),我们需要再添加2个ADC以提供总共6个信道。

    我已经查看了表11中的PCM3168A,您所参考的似乎是在D1OUT提供TDM数据,但仅在FS的48kHz。 对于96KHz,我们似乎需要2个DIN和2个DOUT,能否通过在DSP上使用两个McBSP接口(我们的DSP上有2个McBSP通道)实现这一点? 请建议我们使用96KHz的此模式。

    如果您能提供参考原理图,说明PCM3168A通过TDM与96KHz多通道模式的任何DSP接口? 此芯片具有不同的模式和配置,我们确保正确配置它。 我们的DSP是TMS320C6748。


    此致,

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我期待你的答复。


    谢谢!

    Muhammad Awais
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad,

    感谢您提供更多信息。 您的假设是正确的,如果使用96KHz,则DOUT1和DOUT2将需要输出六个通道,每个信号三个。 处理器端需要两个接口,它们可以共享相同的BCLK和LRCK时钟,每个端口仅特定于数字信号。 请考虑处理器上的其中一个端口应配置为音频总线的主端口。

    假设PCM3168A由TDM双速模式下的硬件配置,采样率为96KHz,则与具有两个音频接口的处理器的连接 如下所示:


    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Diego提供的说明和原理图草图。 我现在已经很清楚了。 我已经创建了编解码器原理图(将在与DSP完成接口后向您展示)。  

    在PCM3168a上,现在已经很清楚了,但DSP McBSP上的信号在描述上略有不同。 例如,以前我们使用的是24MHz振荡器的SCKI。 我们是否将振荡器更改为24.567MHz?我问他是因为我在McBSP上找不到任何类似的针脚可以用于此目的。

    以下是DSP侧McBSP信号的情况,您能否根据这些DSP信号更新您的示意图?

    感谢您的支持。

    此致,

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,P

    我自己更新了编解码器与McBSP线路之间的连接图。 请查看下面给出的快照,并确认是否适合执行此操作。 在我们以前的设计中,我们连接了24MHz,但现在已更改,从外部振荡器将SCKI提供到24.576MHz。  

    如果我们需要更改此连接,请告诉我。

    此致,

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    我自己更新了编解码器与McBSP线路之间的连接图。 请查看下面给出的快照,并确认是否适合执行此操作。 在我们以前的设计中,我们连接了24MHz,但现在已更改,从外部振荡器将SCKI提供到24.576MHz。

    如果我们需要更改此连接,请告诉我。

    期待您的友好回复。

    此致,

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,

    请根据我的最后一条消息确认连接,以便我们可以继续实施。


    谢谢!

    Muhammad Awais
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad,

    从编解码器的角度来看,图是正确的。 我对McBSP接口不太熟悉,但我认为主控制器和从控制器的连接都是正确的。 为处理器和编解码器配备通用主时钟(SCKI)是没问题的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Diego的帮助。 我正在相应地执行这项决议。

    TI是否还审查了编解码器的最终原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammad,

    我需要进行更正,我在之前分享的图表上犯了一个错误,我使用了两个设备,其中只需要一个,因为PCM3168A支持6个ADC。 请参阅下面的更正图。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师