This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:如何使用TAS2557启用96kHz采样率?

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/723663/tas2557-how-to-enable-96khz-sample-rates-with-tas2557

部件号:TAS2557
主题中讨论的其他部件: TAS2770

您好,先生:

根据TAS2557数据表,它支持高达192kHz的采样率。 但是,在当前PPC3的系统集成中没有>48kHz的采样率选项。 您是否建议如何使用TAS2557实现96kHz和192kHz采样率?









谢谢,此致,

陈耀恩
2018年30月08日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我将与软件团队一起处理此问题。 请记住,TAS2557应用程序需要更新,因此这可能需要一些时间。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我将继续就此开展工作。 我只是想说明您正在处理的设备,因为您提到TAS2557,但数据表图片是TAS2770。 您能澄清一下吗?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jose,

    很抱歉我不小心。 我们询问的是以下修订图片中TAS2557的采样率。 我需要将问题标题更改为96kHz。



    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2018年27月09日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    软件团队正在计划此更新。 他们将通知我何时执行此更新。
    让我们通过电子邮件关注此问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,Jose ...Wayne Chen