This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:选择INT1以显示在GPIO1上

Guru**** 2440730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713429/tlv320aic3110-select-int1-to-appear-on-gpio1

部件号:TLV320AIC3110

我在数据表中找不到如何将GPIO1编程为INT1输出。 7.3 .10.6 部分说明可以完成;寄存器0:48允许配置INT1的源;寄存器0:53显示如何将DOUT配置为INT1,但似乎没有等效寄存器来控制GPIO1。

数据表版本 SLAS647C–2009年12月–2016年5月修订

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注!

    这是一种奇怪的情况,有一个寄存器用于使用不同的可用选项配置GPIO1,但是,在最新版本的数据表中似乎看不到寄存器。 请参考以下内容。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师