请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3254 工具/软件:Linux
您好,
在tlv320aic32x4.c编解码器驱动程序文件中,编解码器配置的采样频率为8000Hz至4.8万Hz。
请您帮助我了解采样频率大于48kHz所需的配置
谢谢,此致,
Mounika Reddy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
您好,
在tlv320aic32x4.c编解码器驱动程序文件中,编解码器配置的采样频率为8000Hz至4.8万Hz。
请您帮助我了解采样频率大于48kHz所需的配置
谢谢,此致,
Mounika Reddy
你好,Mounika,
我们不积极支持与这些设备的驱动程序集成,但我可以帮助您完成调整编解码器设置所需的步骤。
要配置编解码器以获得更高的采样率,需要对设备初始化设置进行一些更改。 基本上,您需要更新时钟配置并选择不同的处理块。
您是否可以共享当前使用的时钟设置,以便我提供所需的更改以获得更高的采样率? 另外,您正在使用的驱动程序中使用哪个处理块?
此致,
 -Diego Mel é ndez López ñ a 
  音频应用工程师