This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3254:如何为>4.8万 Hz采样频率配置编解码器

Guru**** 2440750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/711312/linux-tlv320aic3254-how-to-configure-the-codec-for-48000-hz-sampling-frequency

部件号:TLV320AIC3254

工具/软件:Linux

您好,

在tlv320aic32x4.c编解码器驱动程序文件中,编解码器配置的采样频率为8000Hz至4.8万Hz。

请您帮助我了解采样频率大于48kHz所需的配置

谢谢,此致,

Mounika Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mounika,

    我们不积极支持与这些设备的驱动程序集成,但我可以帮助您完成调整编解码器设置所需的步骤。

    要配置编解码器以获得更高的采样率,需要对设备初始化设置进行一些更改。 基本上,您需要更新时钟配置并选择不同的处理块。

    您是否可以共享当前使用的时钟设置,以便我提供所需的更改以获得更高的采样率? 另外,您正在使用的驱动程序中使用哪个处理块?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

    感谢您的回复...!

    1.我们当前使用以下时钟配置了编解码器:

      MCLK - 12MHz

    2.我们正在使用编解码器的两个处理块。

    此致,

    Mounika