请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712652/tas5630b-operating-temperature
部件号:TAS5630B大家好,
我们的设计使用TAS5630B放大器,其功能在许多月内都很好。
现在,我们要求我们的设计能够满足-40°C至85°C的工作温度
我们注意到TAS5630B的工作温度显然在0°C至70°C之间,这是真的吗?
TAS5630B能否满足温度要求?
我们有哪些替代放大器选项?
此致,
-
胡里奥