This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:工作温度

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712652/tas5630b-operating-temperature

部件号:TAS5630B

大家好,

我们的设计使用TAS5630B放大器,其功能在许多月内都很好。

现在,我们要求我们的设计能够满足-40°C至85°C的工作温度

我们注意到TAS5630B的工作温度显然在0°C至70°C之间,这是真的吗?
TAS5630B能否满足温度要求?
我们有哪些替代放大器选项?

此致,

胡里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julio,

    工作结温似乎是0C至125C,但这是内部模具温度,而不是外部温度。

    目前,我们没有支持此温度范围的放大器。 今年年底我们可能会有一些事情。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你亚当。

    此致,

    胡里奥