This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:EVM上无音频输出

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120EVM-U, TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720237/tlv320aic3120evm-u-no-audio-output-on-evm

部件号:TLV320AIC3120EVM-U
主题: TLV320AIC3120中讨论的其它部件

您好,

遗憾的是,我们的EVM似乎不像用户指南中所述的那样工作。

尽管设备显示在设备管理器中,但根本没有音频输出(不适用于耳机,不适用于扬声器)。

LED指示灯不会像说明的那样闪烁,并且设备对按钮的按下没有反应。

在另一侧,CodecControl似乎检测到该设备。 但更改值不会显示效果。

我们运行的是Windows 10,我们使用2个不同的EVM检查了此问题,硬件缺陷几乎不可能出现。

感谢您的事先回答。

此致,Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    很遗憾听到您在让EVM正常运行时遇到一些问题。  您是否可以检查EVM是否已选择用于音频输入/输出?  

    我使用的是Windows 7, 但是如果您转至控制面板->硬件和声音->声音, 然后选择管理音频设备,您应该能够看到与我在下面看到的内容类似的内容:  

    如果选择了EVM进行回放, 但您仍无法获得音频,您能否确认您正在获得I2S时钟?  

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    感谢您的快速回复。

    我已经做了你提到的事情。 没有成功。

    此外,主板上的两个LED指示灯都一直亮起,不闪烁,不显示任何内容。 甚至对按钮操作没有反应。

    我认为刷新EVM板是一个好主意,但后来从网络中删除了执行此操作的手册。

    另一方面,我可以从CodecControl闪存DFU固件。 之后,我尝试刷新TLV320AIC3120EVM-u产品页面上提供的固件。 显然,成功是指闪光。

    我尝试了提供的所有不同的FWs。 但是效果是零,董事会的行为没有改变。 无声音,指示灯不闪烁,无任何内容。 但CodecControl上又提供了该功能。

    如何确认I2C时钟? 我是否需要示波器? 还是有一个简单的方法?

    我对此有点沮丧。 如果alread一个EVM会导致如此多的故障,IC将在以后引起多少故障;)

    TLV320AIC3120是否有替代EVM变体?

    提前感谢

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有其他想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    您是否对EEPROM进行了编程?

    请参阅用户指南中标题为“EVM应用程序”的2.6 部分

    如果要使用按钮,则需要添加应用程序和脚本。  

    1.从File->EVM应用程序中打开EVM应用程序窗口

    然后,您需要右键单击空白区域并选择添加应用程序来添加应用程序

    之后必须添加脚本。  

    如果双击"script"(脚本), 将打开一个新窗口,其中显示交互式脚本窗口。

    我已复制并粘贴了设备连接时GUI运行的初始化脚本。 如果关闭脚本并单击“更新EVM” ,则会将脚本加载到EEPROM中,然后您将能够使用这些按钮。  

    此致,

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    再次感谢您的回答。

    不会,这一点也不会改变。 指示灯仍然不工作,扬声器或耳罩没有声音,什么都没有。

    完整的文档(相当糟糕,因为它相当旧)与我们的系统显示的行为不匹配。

    这似乎是系统的。 我们有两个系统,它们都表现出相同的行为。

    对我们来说,不清楚要向sysme写入哪个FW,甚至不清楚如何写入。 可能无法再使用的链接或完全从Web上消失的链接。

    软件(CodecControl)只能使用英语版的Windows (我花了一个小时才完成配置),否则将会失败并出现错误。

    通常,我对TI的DVK非常感兴趣,我们有很多。 但这是我从TI得到的最糟糕的东西。 这并没有节省一分钟的开发时间,而这正是它的目的。

    相反,这会花费我很多时间,还会增加我的神经。 是否没有分步说明如何使这件小事开始从扬声器发出噪音?

    是否具有固件和其他内容的工作链接? 希望有,否则我想我就把它扔掉了......

    感谢您的支持。

    此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex,

    很抱歉,您在使用编解码器控制和TLV320AIC3120EVM时遇到了如此困难的时刻。   诚然,编解码器控制非常过时,并且存在错误,但是通常问题不在于安装或运行初始脚本。  我将尽我最大的努力来了解这里发生了什么。

    让我们先从正在工作的内容开始。

    1.您是否能够安装编解码器控件?

    2.编解码器控制是否检测到AIC3120EVM?

    3. EVM是否显示为USB设备? "USB-AudioEVM"

    4.这是一款全新的EVM吗?

    5.您是否在EVM上安装了不同的固件?

    6. 您是否将扬声器连接到EVM?  它是什么阻抗?  您是否从HPL输出中获得声音?

    最令人困惑的是,当您将此EVM连接到计算机并打开编解码器控制时 ,它会自动加载名为“AIC3120_USB_Init.txt”的脚本 。此脚本可对时钟进行编程,并设置DAC,D类放大器,ADC和HPLOUT。  您可以通过单击“查看”->“初始化脚本”在“编解码器控制”中访问此脚本

    打开init脚本后,您可以通过单击"运行"重新加载脚本。

    确保EVM状态显示为“已连接” 而不是“通信错误”,如下所示:

    USB FS也应为4.41万,因此请检查。

    请注意,在init脚本中,D类放大器的模拟音量将设置为-78dB。 因此,如果您在HPL输出上获得信号,而不是在D类上获得信号,只需单击模拟衰减块并将其设置为0dB,或者只需使用命令即可  w 30 26 00。

    如我所述, 在您创建应用程序并加载脚本之前,LED不会执行任何操作。 为了确认已完成此操作,请在连接EVM的情况下再次打开EVM应用程序窗口, 您应该会在您上载的脚本旁边看到一个红色的小锁。 如果没有红色锁,则您没有上载它们。 如果它们存在,则LED行为将如中所述  

    希望其中的一些东西对Alex很有帮助。  我向您保证,我们可以让这件事发挥作用

    此致,

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Alex:

    您是否能够查看我的上一篇文章? 如果您仍然无法使TLV320AIC3120EVM-U正常工作,请告诉我。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    感谢您的邮件。

    我现在有机会遵循您给出的说明/提示。

    1) 我所拥有的并不是软件的可安装部分,它是一堆文件,其中一个是可执行的'CodecControl.exe'。 在将Windows 10 64位语言更改为英语后,我能够启动可执行文件。 如果不更改语言(我的默认语言是德语),它将不会开始报告错误680.0 is not a valid floting point value'。

    2)  在哪里可以看到编解码器控制软件是否确实检测到了AIC3120EVM? 至少它显示EVM状态'Connected (已连接)'。 在SW窗口标题中显示'TLV320AIC3120EVM-U'。 还有板的原理图,即窗口中可见的芯片。 如果我从USB中拔下主板,所有这些都将消失。 因此,我猜它会检测AIC3120EVM。

    3) 是的,Windows设备管理器显示了一个设备'USB-AudioEVM'。 拔下主板时,此问题消失。

    4) 是的,我们从Mouser买了它。 我们有两个,两个都显示了相同的效果。

    5) 可能是。 至少我试过。 但我不知道它是否起作用。 我不知道如何检查安装了哪些固件,也不知道必须安装哪一个固件,也不知道从何处获取正确的固件二进制文件以进行刷新。 我在实验中使用了slac563b (USBFirmware_V0304_Portable)的DFUTEST.exe。 但我能说的是,这些板从一开始就展示了所描述的行为。 这就是我开始尝试刷新固件的原因:

    6) 是,已连接扬声器。 它具有8欧姆。 我也尝试了HP输出。 没有任何成功。 什么都没有…

    我可以运行init脚本,但EVM状态仍为已连接。 但我的系统显示USB FS=4.8万,而不是4.41万!

    我用应用程序和脚本做了你提到的事情。 很明显,我可以将其上载到EVM上,外观就像您描述的那样(红色锁等) 但这不会改变使LED变频的任何内容。 它们只是闪烁,按钮操作不会改变任何其他内容。 它只是不起作用。

    我将在本周内尝试使用另一台计算机。 也许这会有帮助。

    非常感谢您的支持。

    Greetz Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,
    1)这是奇怪的。 我恐怕没有解释。 我会研究一下,看看我是否能弄清楚为什么会发生这种情况。

    2)如果显示'connected (已连接)',并且您看到结构图,则表示设备已连接且GUI已运行初始化脚本

    5)可能发生的一件事是您安装了错误的固件。 这些EVM需要USB-miniEVM203 FW。 如果您使用在许多其它TI EVM中使用的USB-AudioEVM0304固件,这些按钮将不起作用。 这可能是按钮没有响应的原因。

    6)我对此没有很好的解释。 即使EVM设置为4.8万 Hz,默认配置也适用于我。

    您能在WCLK测试点(TP7)上看到48kHz时钟吗? TP3上的MCLK,TP5上的BCLK,TP4上的DIN?

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    再次感谢您的支持。

    不幸的是,正如我之前所说的,除了TI产品页面上提供的功能之外,我实际上没有机会接触固件。 这似乎是0304版。

    在进行我的实验时,我可能会将此固件写入EVM。 因此,这可以解释有关按钮的行为。

    毕竟,我使用Windows 7英语设置了一台全新的电脑进行实验。 除了按钮外,它还能正常工作;)

    最后,我可以进行评估,但这会花费我很多时间。 您必须更新软件和文档。 如果文档与现实世界不匹配,而且东西也不起作用,那就太令人沮丧了

    您应该在产品网站上提供正确的FW等。回到我之前说过的,这绝对是我们从TI得到的最差的EVK… 抱歉。

    感谢您帮助我解决这个问题。

    此致

    Alex