This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109EVM-K:TLV320AIC3109

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106EVM-K, TLV320AIC3254
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720920/tlv320aic3109evm-k-tlv320aic3109

部件号:TLV320AIC3109EVM-K
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3106EVM-KTLV320AIC3254

尊敬的团队:

我们购买了TLV320AIC3109评估板,同时与我们的PC进行交互时,它显示了一些通知,请帮我解决此问题并告诉我安装所需驱动程序的过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandra,

    请遵循下面链接的主题中所述的步骤:

    https://e2e.ti.com/support/data_converters/audio_converters/f/64/t/70.7407万?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV320AIC3105EVM%20windows%2010</s>3105 2010

    此致,
    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve-wison:
    我尝试了您的程序,但再次显示相同的问题,请告诉我安装该软件的另一种方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandra,
    我不确定我是否关注您。您是否能够遵循上述主题中的每个步骤? 或者它不允许您对兼容性进行故障排除吗?

    此致,
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve-Wilson:

    我认为您的步骤只能正确,但从测试程序时的步骤中,我发现了附件中所示的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve-Wilson:

    请告诉我安装此软件的任何选项,我也尝试了不同的PC,但有相同的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandra,

    我恐怕我要深入研究这个问题。 到目前为止,我还没有发现此过程有任何问题。
    您使用的是哪个Windows 10版本?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve-Wilson:

    IAM使用windows 10 pro版。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve-Wilson:

    请告诉我安装软件的步骤是否不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandra,

    我让其他3个人运行Window 10专业版,按照我提供的步骤安装此程序,没有问题。如果您右键单击并选择"以管理员身份运行",是否有任何更改?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve-Wilson:
    在“以管理员身份运行”的情况下,我也遇到了同样的问题,实际上我从用户指南中下载了zip文件。如果您有其他文件,请发送给我,链接是否存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandra,

    slac249.Zip文件应该是正确的文件。 您也可以尝试转到TLV320AIC3106EVM-K产品文件夹并下载GUI。 但下载应来自后台的同一位置。尽一切可能尝试下载。
    正如我在上一篇文章中所说的,我在这里无法再现问题,我看到3个不同的人使用Windows 10机器安装软件,没有问题。
    我有很多关于这个的电子邮件和e2e线程,它们都按照我提供给你的方法得到了解决。 我会继续研究这方面的问题。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve-Wilson:

    我再次尝试,但没有进展,能否告诉我您怀疑我的PC端出现了什么问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chandra,

    您是否会尝试安装我在此处附加的GUI文件?  

    此致,

    -Steve Wilson

    e2e.ti.com/.../slac249.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve-Wilson:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Stece-Wilson:

    刚才我访问了您的链接并下载了zip文件,也遇到了同样的问题,
    在安装安装之前,是否存在任何其他安装过程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandra,

    我们必须认真研究一下这个问题,我不知道为什么很多人可以在Windows 10上安装这个软件,但您却不能。
    目前,您是否有可以使用的windows 7机器?

    如果没有,请尝试下载TLV320AIC3254 GUI,网址为 :www.ti.com/.../TLV320AIC3254EVM-U

    另请下载音频转换器固件。 如果您可以安装AIC3254 GUI,则可以更新USBMODEVM上的固件,我们至少可以使用AIC3254的命令提示符功能启动并运行。 或者,如果您已经拥有Pure Path Console 3,您可以下载并使用“I2C主控”,这两个控制台都不能识别AIC310x设备的USBMODEVM上的固件。

    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve-Wilson:

    我已经尝试了windows7,因为我也遇到了同样的问题,但 我将再次尝试windows 7,

    我在这里下载了TLV320AIC3245设置,没有遇到屏幕截图中提到的“未知错误”问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandra,

    好的,这里还有其他事情要做。 我无法想象这是什么。

    请尝试在您的机器上安装PurePath Console 3。 这是我们最新的GUI平台。请在下面请求访问:

    www.ti.com/.../purepathconsole

    如果你不能安装这个,我就完全失去了。

    此致,
    -Steve Wilson