This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634:网站上的描述和参数-采样率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712086/tas5634-description-parametrics-on-website---sampling-rate

部件号:TAS5634
主题中讨论的其他部件:TAS5558

您好,

在TI网站的参数部分,报告了采样率(最大值)。

与此参数相关的内容是什么?

建议的I2S至PWM (TAS5558)可与192kHz信号配合使用。 TAS5634连接到TAS5558时,I2S信号存在限制。

TAS5634的数据表中没有任何有关采样率的信息。

谢谢。

此致,

Davy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Davy,

    我们意识到这些PWM输入放大器实际上没有输入采样率参数,因此该线将从TI.com参数表中删除。 感谢您关注此问题。

    192kHz是TAS5558内部的音频采样率,TAS5558的输出是~384kHz PWM波形。 TAS5558与TAS5634和其它PWM输入放大器完全兼容。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Davy-san,

    请参阅以下规格。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

    事实上,我无法将采样率与PWM频率相关联。

    现在一切都很清楚了。 非常感谢。

    此致,

    Davy