Other Parts Discussed in Thread: TAS5558, TAS5634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5634 主题中讨论的其他部件:TAS5558,
您好,
在TI网站的参数部分,报告了采样率(最大值)。
与此参数相关的内容是什么?
建议的I2S至PWM (TAS5558)可与192kHz信号配合使用。 TAS5634连接到TAS5558时,I2S信号存在限制。
TAS5634的数据表中没有任何有关采样率的信息。
谢谢。
此致,
Davy