This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:请求TAS5755 PBTL和DRC设置

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710402/tas5755m-asking-for-the-tas5755-pbtl-and-the-drc-setting

部件号:TAS5755M


大家好,
客户对TAS5755有两个问题。

1. DRC设置中的峰值和RMS含义是什么? 我看到转储寄存器在0x3B/0x3C/0x40上有差异。

2. GUI中PBTL的信号流是什么? 以及如何在哪个混音器中混合左/右?


巴西,
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    1.您能否展示您所看到的不同之处?

    2.请参阅数据表中的图45。 根据左,右声道对单个Biquad的需求以及立体声混音是在BQ之前还是之后发生,可以使用许多不同的路线。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    请参阅峰值和RMS转储设置的比较。您可以使用GUI查看此差异。

    客户已检查图45。 但他们不确定如何执行PBTL EQ和R/L设置。

    要求是他们需要混合R/L,设置高通圆角并执行DRC。

    请告诉我们适合设计要求的路径。

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    峰值计算的功率限值略高,RMS更保守。

    为了便于对两者进行L/R求和和单BQ设置,我们将使用从混音器0x61到Mux 0x21,BQ 5A和5B,再到DRC2,再到混音器0x52的输入路径。

    混音器0x61将允许左通道和右通道的比率。 对于50 % L和50 % R,将0x61设置为0x 00 40 00 00 40 00 00。

    0x21的数据表错误,需要将其设置为00-00-42-03才能选择混音器0x61的输出。

    Bq 5A和5B可用于任何滤波。

    我仍在验证DRC设置,我将在明天回复您。

    最后,我们将使用Mixer 0x52进行输出,将其设置为00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00。  

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    我已确认DRC 2 (如下所示)在上述设置中工作正常。 请指导客户。 请勿忘记使用所示选项启用DRC:

    此致,

    -Adam