This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1773:"0x0000"上的偏移电压

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/721979/pcm1773-offset-voltage-on-0x0000

部件号:PCM1773

您好,

仅在0x0000上观察到偏移电压,如下所示。

这种偏移电压现象是否不可避免?

 数据表上指定的"双极零错误"是否表示此偏移电压?  

此致,

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    双极零误差可视为整个输出的偏移,因为中心电压应为~0.5×VCC。 请注意,此电压也会受到VCC电源中的任何偏移或纹波的影响。 VCC是否将被调节并保持不变?

    我不确定此偏移是否不可避免,因为我们没有为音频DAC指定线性。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul-San,

    感谢你的帮助。
    我了解双极零误差。

    此偏移是否由PCM1773的结构引起? 或单个样品的变化?
    如果PCM1773的结构为,我们将避免使用"0x0000"数据。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    您是如何衡量这一点的? 负代码的偏移量是多少?
    -1 (0xFFFF)
    -2 (0xFFFE)
    -3 (0xFFFD)

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    是否有任何更新?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul-San,

    感谢您的提醒。
    我的客户正在确认。
    请稍等片刻。

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul-San,

    我与客户讨论过。
    我误解了这个问题,很抱歉。
    我发布了不同的问题以关注链接。
    e2e.ti.com/.../72.6207万
    请帮帮我。

    此致,
    Kuramochi