This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:音频TDM功能的BCLK/FCLK问题

Guru**** 2529070 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708972/pcm1864-bclk-fclk-question-for-audio-tdm-function

部件号:PCM1864

亲爱的先生们:

我们正在nVidia Jetson TX2平台上实施音频TDM功能,到目前为止,我们仍然遇到有关BCLK/FCLK的问题。 根据nVidia,时钟应为4.41万 * 2 * 16 = 1.4112 MHz。 根据TI的规范,12.33 MHz是正确的时钟,但根据nVidia的分析,它不是正确的时钟。

顺便说一下,您是否有在nVidia平台上实施音频TDM功能的经验? 如果是,您能否共享注册设置以供我们参考? 谢谢!

此致,

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sam:

    就PCM186x TDM模式而言,TDM模式下的帧速率固定为每帧256 bck,而LRCK (或帧同步信号)的占空比可以是50 / 50占空比,也可以是帧开始时的单位。 因此 ,bck的频率应为256×FS。  

    就在nVidia平台上实施TDM功能而言,很遗憾,我们在该领域没有任何专业知识。 从PCM186x设备配置的角度来看,如果您需要任何进一步的帮助,我们可以为您提供详细的寄存器配置。 如果您将来在这方面需要帮助,请告知我们。 当然,我们需要了解有关整个系统的更多信息,以及完整的PCM186x设备配置的使用案例。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    有一些问题,请帮助解决。

    1.如果PCM1864是主模式,TDM占空比不能为1/256, 对吗?

    2.您 的意思是BCLK是256*FS,但我认为应该是SCL=256*FS? (MCLK=12.288MHz,BCLK=3.072MHz,LRCK=48kHz)

    3.目前,客户设置为PCM1864为从机,SCK=9.6MHz,BCLK=3.072MHz,LRCK=48kHz,似乎无法脱机,我是否可以更改SCK=BCLK=3.072MHz并调整PLL?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    我知道BCLK应为256*FS。 因此,我将EVM R21和BCLK删除到SCKI,并更改PCM1864 PLL设置。 之后,似乎一切都很好,我可以得到CH4的数据,但在CH4之后得到一些奇怪的数据。 (我没有使用第二个ADC。) 您能为您效劳吗?

    顺便说一句,请忽略最后一个帖子。 谢谢!

    CH3

    甲烷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    能否共享正在运行的配置文件? 此外,您能否还概述您的测试设置的详细信息...这将允许我根据您的要求配置该部件,并确保在共享配置之前,我可以在EVM上测试相同的部件。 谢谢。

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:
    您可以尝试以下设置。 MCLK=BCLK=12.288MHz。

    W 94 20 02
    W 94 28 10.
    W 94 20 42.
    W 94 20 4a
    W 94 20 4e
    W 94 23 0 f
    W 94 22 07
    W 94 28 11.
    W 94 0b 4c.
    W 94 0c 01
    W 94 0b 4F
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您分享Jerry的配置。 我确实看到了一些需要更改的寄存器设置,并且正在开发EVM以获得正确的配置。 我将在测试并验证相同配置后立即共享工作配置,然后再共享。

    此致,
    Ravi