This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高压发射器

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719099/high-voltage-transmitter

您好,

我正在寻找一个放大器来驱动我们的变换器,以便在声纳应用中进行点射信号传输。  

  • 输出电压为500V或更高。
  • 声纳驱动换能器

信号功率:

  • 脉冲持续时间<1ms,每1秒,非常低的占空比。 平均功率低

我正在寻找一些关于电流电路,电源和变压器的建议。   

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naik,

    此论坛适用于最大输出电压为58V的传统D类音频放大器。 让我检查一下是否有一个小组可以为您提供帮助。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    是否有任何更新? 请您引导我找到能够帮助我的合适小组吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naik,

    请参阅以下主题:

    e2e.ti.com/.../15.7522万

    此致,

    -Adam


    如果您的问题得到了回答,请单击"这解决了我的问题"按钮!