请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/719099/high-voltage-transmitter
您好,
我正在寻找一个放大器来驱动我们的变换器,以便在声纳应用中进行点射信号传输。
- 输出电压为500V或更高。
- 声纳驱动换能器
信号功率:
- 脉冲持续时间<1ms,每1秒,非常低的占空比。 平均功率低
我正在寻找一些关于电流电路,电源和变压器的建议。
此致