请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5731M 我们使用两种不同采样率(44.1kHz 和8kHz)的音频,现在无法播放8kHz采样率音频。
根据数据表,我们应使MCLK频率=384*FS
这是我们的原理图: MCLK连接到SCLK,频率为 8K*64= 512k。如何更改 此部件,我们需要 的电路图可以 将 MCLK频率乘以384?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用两种不同采样率(44.1kHz 和8kHz)的音频,现在无法播放8kHz采样率音频。
根据数据表,我们应使MCLK频率=384*FS
这是我们的原理图: MCLK连接到SCLK,频率为 8K*64= 512k。如何更改 此部件,我们需要 的电路图可以 将 MCLK频率乘以384?