大家好!
我的客户使用音频编解码器TLV320AIC3109-Q1 + GSM调制解调器EHS5 (数据表位于 此处)。
调制解调器使用DAI/PCM数字音频接口。
最近,客户遇到编解码器时钟计时问题(请参阅 此处的e2e线程),该问题已成功解决。
现在,客户正在使用麦克风并面临以下问题:通过编解码器进入EHS5的麦克风发出的声音脏污或缺失。 它取决于MICBIAS电压:
2.5V参考→声音噪音很大
2.0伏参考电压→根本没有声音
我们假设原因可能在MICBIAS配置寄存器中。 您可以在下面找到客户使用的编解码器配置。 请您准备一份便条并提出可能出错的建议。
30万
30.018万
3002AA
30.0381万
3004C0
30.05万
30.06万
30.0708万
30.08万
3009C0
300C80
300E80
300F76
30.1万
30.1384万
30.194万年
301A80
301BFE
301C00
30.244万
30.2506万.
30.26万
30.29万
302B00
303D80
30.4109万
30.4809万
305E82
30.65万
30.66万
提前感谢