This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:TLV320AIC3109-Q1通过麦克风录制声音的问题。

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/720671/tlv320aic3109-q1-tlv320aic3109-q1-troubles-with-sound-recording-through-mic

部件号:TLV320AIC3109-Q1

 

大家好!

我的客户使用音频编解码器TLV320AIC3109-Q1 + GSM调制解调器EHS5 (数据表位于 此处)。

调制解调器使用DAI/PCM数字音频接口。

最近,客户遇到编解码器时钟计时问题(请参阅 此处的e2e线程),该问题已成功解决。

现在,客户正在使用麦克风并面临以下问题:通过编解码器进入EHS5的麦克风发出的声音脏污或缺失。 它取决于MICBIAS电压:

2.5V参考→声音噪音很大

2.0伏参考电压→根本没有声音

 

我们假设原因可能在MICBIAS配置寄存器中。 您可以在下面找到客户使用的编解码器配置。 请您准备一份便条并提出可能出错的建议。

 

    30万

    30.018万

    3002AA

    30.0381万

    3004C0

    30.05万

    30.06万

    30.0708万

    30.08万

    3009C0

   300C80

    300E80

    300F76

    30.1万

    30.1384万

    30.194万年

    301A80

    301BFE

    301C00

    30.244万          

    30.2506万.

    30.26万

    30.29万

    302B00     

    303D80

    30.4109万

    30.4809万

    305E82

    30.65万

    30.66万     

    

提前感谢

 

 

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr

    在寄存器0x0F中,您将ADC PGA的增益设置为59dB。 如果使用59dB增益,肯定会有很多噪音。

    关于麦克风在2V电压下不工作,您使用的是哪种麦克风?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve!

    我与客户讨论了此问题,并获得了一些其他信息。

    客户使用麦克风CMA-6542PF (数据表位于 此处 )。 您可以在下面看到它的编解码器连接方案。

    TER.1与MIC_P_1连接

    TERM.2与MIC_N_1连接

    客户通过以下方式测试设置:

    1)播放声音

    2)有来自麦克风的录音

    3)播放录音

    声音播放正常,但无法听到来自麦克风的录音,或播放时失真严重(取决于增益),或者根本没有声音。

    此外,客户更改了电阻器(R49,R54)和电容器(C81,C82)的方案值。 这没有什么帮助。

    他尝试了麦克风的差分和单极连接,但没有成功。

    您可以在下面找到客户使用的最后一个编解码器配置。 客户更改的参数将在文本中突出显示并带有注释。

    您能否就此问题提供建议?

    30万

        30.018万

    3002AA

    30.0381万

    3004C0

    30.05万

        30.06万

    30.0718万

    30.08万

    3009C0

        300C00

    300E80

    /*>>>>>>>>>>>>>>>>>> */

    300F80 /*ADC PGA增益控制寄存器*/                                

    3.013万F /*MIC1P/LINE1P至ADC控制寄存器*/

        3019C6 /*MICBIAS Control Register*/

    301A80 /*AGC控制寄存器A*/

    301B00 /*AGC控制寄存器B*/

    301C00 /*AGC控制寄存器C*/

    30.1万              

    /*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< */

        30.258万

    30.26万

        30.29万

    /*>>>>>>>>>>>>>>>>>> */

        1302B80

        /*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< */

    303D80

    30.4101万.

        3.0448万

    30.4801万

    305E82

    30.65万

    30.66万

    302BBC

    30.4109万

    30.4809万/*HPCOM 输出电平控制寄存器*/

        /*>>>>>>>>>>>>>>>>>> */

    300F7F /*ADC PGA增益控制寄存器*/                                

        302B1E/*DAC 数字音量控制*/

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr

    使R54 0欧姆。 那里应该没有电阻器。

    现在,AGC已设置,因此增益为0dB。 我不认为这是您的客户的意图。

    重新访问寄存器1B,确保输入更高的最大增益,否则不会应用增益。

    我还建议它们不要削弱寄存器0x13中的mic1p。


    MCLK频率是多少?

    此致,
    -Steve Wilson