This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 PSU压降示意图请求..

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707745/tpa3255-tpa3255-psu-voltage-drop-schematic-request

部件号:TPA3255

您好,

我的直流电源具有56 VDC单轨输出.. 和8欧姆低音炮负载...

TPA3255功率级电源(最大值)(V)为53.5 V。 我不想让放大器脱模...

请给我建议/原理图,如何使此PSU电压(56 VDC)下降到52/51/50 VDC..与此TPA3255 A配合使用..

提前感谢您!

埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emil,

    您需要一个直流-直流转换器或类似的转换器。 请在Power论坛中发布以下内容: e2e.ti.com/.../

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!! 我订购了一些直流2直流转换器。