This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557:TAS2557 PPC3泄漏检测问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/706846/tas2557-question-of-tas2557-ppc3-leak-detect

部件号:TAS2557

您好,先生:

您是否可以建议TAS2557 PPC3的泄漏 检测功能以及如何 对其进行优化?



非常感谢

陈耀恩
2018年09月07日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    您能否更具体地了解您需要的信息?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Luis。 我的客户想知道什么是泄漏检测功能以及如何使用它。 非常感谢...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    扬声器具有谐振频率,阻抗高于其他频率。 当扬声器温度升高时,谐振频率会发生变化,因此此功能可避免此频率发生变化。 默认设置为谐振频率为900Hz的扬声器。 共振频率应介于下限和上限之间。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,感谢您的详细说明。 我们如何优化泄漏检测设置(例如:低500Hz,高1200Hz,高900Hz FS时为-6dB Ten)以适合客户的扬声器? 我们是否有解决问题的指导?...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    需要了解即将使用的扬声器的谐振频率。 下限应设置为比共振频率低400Hz,上限应设置为比共振频率高400Hz。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师