This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106EVM-K:无法与设备通信

Guru**** 2554750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106EVM-K, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704803/tlv320aic3106evm-k-unable-to-communicate-with-device

部件号:TLV320AIC3106EVM-K
主题: TLV320AIC3106中讨论的其它部件

您好,TI社区:

我最近购买 了TLV320AIC3106EVM-K Devkit,它似乎遇到了一些严重的硬件问题。

我的设置是:[线路输出(PC DAC)]->[线路2 R输入(TLV板)]->[耳机输出]

Windows和 TLV320AIC310xEVM评估工具可以检测到该问题,但在尝试组合配置后,我无法使其正常工作。

经过几次没有结果的试验后,我检查了TLV芯片的温度,结果发现它很烫。 我还检查了5V和3.3V测试点的电平,没有电压。 值得一提的是,我已确保所有跳线都放置在其默认位置。 此外,根据故障排除说明,D6应开启,但始终关闭。

您对此问题有任何解决方案吗? 我担心TLV芯片会因为高温而被炸。

此致

雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jakub,

    听起来不好! 为了说明USB-MODEVM板上的D6,此LED仅在连接外部-5V电源时亮起。板上没有-5V电源。

    但TLV320AIC3106应该不会很热。 您提到您将PC的线路输出连接到Line2R输入。 我假设您当时使用的是J4? 是否可以发送设置图片?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    感谢您的回复。

    关于D6二极管,我不使用外部电源(仅USB),因此D6确实不应亮起。

    是,我使用了J4连接器。 我正在附加 我的设置图片。

    (SW3设置为1V8,因为我打算在初始启动设置后使用此逻辑级别)。

    P.S.测试点5V,3V3,1V8显示正确的电压水平。 我不小心测量了它们的交流电。

    此致

    雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jakub,

    确保AIC3106EVM板上的针脚与USBMODEVM正确对齐。  

    如果是这种情况, 并且您的AIC3106 EVM无法正常工作, 请转 至此处 并提交客户支持表。   

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    感谢您的另一个建议。 针脚正确对齐。

    我已向经销商提交退货请求,并等待任何解决方案。 再次感谢您的建议,除非有人提出其他建议,否则我认为此问题已解决。

    此致

    雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jakub,

    很抱歉,AIC3106EVM无法正常工作。 为EVM编写了许多测试程序后,我可以向您保证,这些EVM在生产过程中确实经过了彻底的测试。 我们很少看到这样的失败。
    请随时向您的分销商告知您的退货请求。如果我可以提供进一步帮助,请告诉我。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    最终,我们收到了故障EVM的退款并订购了其他EVM。 幸运的是,第二个功能完全正常。
    我非常感谢你在这一问题的整个过程中给予的关注和帮助。

    问题已解决;)

    此致
    雅库布