主题: TLV320AIC3106中讨论的其它部件
您好,TI社区:
我最近购买 了TLV320AIC3106EVM-K Devkit,它似乎遇到了一些严重的硬件问题。
我的设置是:[线路输出(PC DAC)]->[线路2 R输入(TLV板)]->[耳机输出]
Windows和 TLV320AIC310xEVM评估工具可以检测到该问题,但在尝试组合配置后,我无法使其正常工作。
经过几次没有结果的试验后,我检查了TLV芯片的温度,结果发现它很烫。 我还检查了5V和3.3V测试点的电平,没有电压。 值得一提的是,我已确保所有跳线都放置在其默认位置。 此外,根据故障排除说明,D6应开启,但始终关闭。
您对此问题有任何解决方案吗? 我担心TLV芯片会因为高温而被炸。
此致
雅库布