请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709990/tpa3255-tpa3255-thermal-pad-usage
部件号:TPA3255您好,
我想问 一下散热垫的使用情况
我想使用更大的,已经放置好的散热器,用于2个TPA3255 A。
是否可以在TPA芯片和散热器之间使用具有2.0W/MK,Shore C = 2.04万x200x 0.5мм 的散热垫?
安培负荷不超过2 x 150 W。 (8欧姆负载)- 40 - 45 VDC ...
提前感谢您的参与,
埃米尔