This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255散热垫的使用..

Guru**** 2439020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709990/tpa3255-tpa3255-thermal-pad-usage

部件号:TPA3255

您好,

我想问 一下散热垫的使用情况

我想使用更大的,已经放置好的散热器,用于2个TPA3255 A。

  是否可以在TPA芯片和散热器之间使用具有2.0W/MK,Shore C = 2.04万x200x 0.5мм 的散热垫?

安培负荷不超过2 x 150 W。 (8欧姆负载)- 40 - 45 VDC ...

提前感谢您的参与,

埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emil,您好!

    散热考虑因素有许多因素会对性能产生影响,这些因素很难概括。 这可能是环境启动,气流,散热器材料等,因此我无法为您提供精确的导热性,这将适用于您的系统。 接下来是如何定义2x150W额定值,是峰值,连续(>1分钟)还是实际连续(不确定)? 测试是否使用1k正弦波来产生150W?

    但是,我们在户外对EVM进行了一些散热垫测试,发现如果您希望EVM上的散热器将2x150W转换为4R连续(>1min)正弦波,那么我们发现的热系数应该在4.5 W/MK左右。

    当然,这只是一个建议,需要在您的最终系统中进行测试。

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    感谢您的回答。

    它是基于家庭的系统...它将在低级别使用...可能不超过2 x 10 ... 2 x 20瓦..

    所以我会尝试  使用6 W/MK热垫...

    此致,

    埃米尔