This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:音频放大器的输出计算

Guru**** 2448780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722431/tpa3110d2-output-calculation-for-audio-amp

部件号:TPA3110D2

您好,  

请问我们如何计算音频放大器的输出功率?  

如果有任何文件正在讨论此问题。  

安培的捕获输出显示在"附件"中,如果有更好的方法,请告诉我。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们注意到您的帖子,另一位团队成员将很快向您提供反馈。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pei-yuan,

    您是否有AP仪器(https://www.ap.com/)?通过这种装置可以很容易地测量输出功率。 如果不可用, 您还可以 使用万用表测量负载(R)上的RMS电压(U),并使用U*U/R计算功率 第二种方法显然 只是一种评估。

    此致,

     郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑肖恩您好,

       我计划在输出上使用RC滤波器(1K欧姆和4700pF),然后得到正弦波,基于此正弦波,我可以测量RMS并计算功率,这是一个精确结果吗?

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Webber:
    我想您正在AMP输入上应用正弦波。 如果要在输出中使用正弦波,请对FB5/FB6+C117/C169使用22uH+0.68uF。 如果输出滤波器中有铁氧体磁珠+保护罩,您将看不到正弦波。
    请使用AP仪器获得准确的功率测量。 万用表只能提供粗略的结果。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

       感谢您的帮助,我还有其他问题,请参阅以下内容

    1. L+C滤波器和Bead+Cap滤波器之间的输出功率相同,对吗?

    2.由于我没有22uH,我想使用15uH+1uF(fc = 41.1KHz或33uH+1uF(fc = 27.7KHz),请建议使用一个更好? 谢谢。

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Webber:
    请在下面找到我的答案:
    问题1:视情况而定。 输出滤波器(LC或珠+盖)上的功率总和和负载应接近。 但我们只关心负载的功耗。 因此,两种情况下负载的功耗可能不同。 熔片过滤器的一个简单方法是测量负载上的RMS电压值,并按U*U/R计算功耗,如上所述。
    问题2:对于1kHz输入信号,它们都正常。 通常,我们更喜欢输出滤波器的~40K BW LPF。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

      重新测量万用表在负载上的RMS电压值,我将使用如下照片所示的方法,对吗?

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Webber:
    您的理解是正确的。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

       根据测试结果,我不能仅使用Pllimit来设置输出功率,我必须同时限制输入电压,例如,

    限值为2V意味着输出约为"5W",电流增益为20 dB,负载为4欧姆

    如果输入 P-P为3.44V, 则负载时的输出RMS 为6.9V-->输出为11.9W (超过限值设置,不可接受)

    如果输入P-P为1.4V,则负载时的输出RMS为4.29V-->输出为4.6W (可接受)

    我假设我在某个范围内保留了输入,以使Pllimit工作正常,

    是否有计算哪项输入合理的公式?

    谢谢

    Webber

    e2e.ti.com/.../TPA3110D2-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webber,
    请勿直接使用表2中的数据,它需要完全相同的设置。 您可以通过数据表9.3 4部分中的公式计算PLIIMT引脚上的电压。 根据您的SCH和描述,您使用的是12V PVCC和4欧姆负载。对吗? 因此,限压针脚上的电压应该在1.6V左右,但您可以对其进行微调。
    请注意,PLIMIT功能对扬声器的保护非常粗略。 它仅限制虚拟电源轨以限制输出功率。 您必须限制输入信号振幅以保护扬声器。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

       您能教我如何计算合理的输入信号幅值吗? 由于我没有AP仪器,我认为实际输出应该是90 % 扬声器的保护功能,例如,5W扬声器的最大输出是4.5W,您同意我的说法吗? 谢谢。

    Webber  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Webber:
    如果AP仪器不可用,请使用万用表估计输出功率。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

       明白了,谢谢。

    我想研究扬声器如何使用无滤波音频AMP,我对扬声器在无正弦波的情况下工作感兴趣,您能否分享一些相关文档? 谢谢。

    Webber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Webber:
    铁氧体磁珠滤波器实际上用于EMI抑制,这意味着扬声器可以在没有铁氧体磁珠的情况下正常工作。
    扬声器本身具有较大的凹槽,因此您的仍可以通过将AMP输出直接连接至扬声器来听到声音。
    以下是一份有关LC过滤器设计的文档,希望它能帮助您理解: www.ti.com/.../slaa701a.pdf
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

      明白了,谢谢。

    Webber