您好,
请问我们如何计算音频放大器的输出功率?
如果有任何文件正在讨论此问题。
安培的捕获输出显示在"附件"中,如果有更好的方法,请告诉我。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
请问我们如何计算音频放大器的输出功率?
如果有任何文件正在讨论此问题。
安培的捕获输出显示在"附件"中,如果有更好的方法,请告诉我。
谢谢你
您好,Pei-yuan,
您是否有AP仪器(https://www.ap.com/)?通过这种装置可以很容易地测量输出功率。 如果不可用, 您还可以 使用万用表测量负载(R)上的RMS电压(U),并使用U*U/R计算功率 第二种方法显然 只是一种评估。
此致,
郑少文
Shawn您好!
根据测试结果,我不能仅使用Pllimit来设置输出功率,我必须同时限制输入电压,例如,
限值为2V意味着输出约为"5W",电流增益为20 dB,负载为4欧姆
如果输入 P-P为3.44V, 则负载时的输出RMS 为6.9V-->输出为11.9W (超过限值设置,不可接受)
如果输入P-P为1.4V,则负载时的输出RMS为4.29V-->输出为4.6W (可接受)
我假设我在某个范围内保留了输入,以使Pllimit工作正常,
是否有计算哪项输入合理的公式?
谢谢
Webber