请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5720MEVM
不带I2C配置的TAS5470的重置默认设置在任何支持的字宽下都是对齐的I2S。 在TDM模式(需要I2C设置)中,您可以指定将被定向到音频DAC的时隙。
在数据表的7.3 .3.2 部分中,有一个I2S左对齐默认设置的时序图。 这意味着音频单词被定向到音频DAC,用于左侧和右侧数据? 这是否正确?
如果TDM数据发送至TAS5470时BCLK与LRCLK的比率为256 (标准8插槽TDM模式),并且TAS5470尚未设置为具有I2C总线的TDM模式,TAS5470是否会通过播放TDM数据流的所有插槽来响应?