This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720MEVM:TAS5470 I2S左侧,右侧或两者

Guru**** 2435690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710908/tas5720mevm-tas5470-i2s-left-right-or-both

部件号:TAS5720MEVM

不带I2C配置的TAS5470的重置默认设置在任何支持的字宽下都是对齐的I2S。  在TDM模式(需要I2C设置)中,您可以指定将被定向到音频DAC的时隙。

在数据表的7.3 .3.2 部分中,有一个I2S左对齐默认设置的时序图。  这意味着音频单词被定向到音频DAC,用于左侧和右侧数据? 这是否正确?

如果TDM数据发送至TAS5470时BCLK与LRCLK的比率为256 (标准8插槽TDM模式),并且TAS5470尚未设置为具有I2C总线的TDM模式,TAS5470是否会通过播放TDM数据流的所有插槽来响应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他问题/信息。

    由于Saif_format寄存器的默认重置配置为100,因此这将根据I2C地址设置设置I2S模式左对齐或TDM时隙X。 这意味着,如果I2S数据在重置后发送到TAS5470,设置奇数I2C地址将选择左通道I2S数据,而设置一个偶数I2C地址将选择I2S数据的右通道。 这是正确的假设吗?