请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710446/tas5411-q1-por
部件号:TAS5411-Q1尊敬的各位:
我的AA必须执行与电源缓慢衰减和增加相关的测试(根据汽车标准)。
电源将从0到Vsupply_min,从Vsupply_min到0,速率为500mV/分钟。
TAS5411-Q1的POR电路是否可以处理如此缓慢的电源电压转换速率?
是否可以进行任何错误重置?
此致,
Domenico