This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:POR

Guru**** 2435730 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710446/tas5411-q1-por

部件号:TAS5411-Q1

尊敬的各位:

我的AA必须执行与电源缓慢衰减和增加相关的测试(根据汽车标准)。

电源将从0到Vsupply_min,从Vsupply_min到0,速率为500mV/分钟。

TAS5411-Q1的POR电路是否可以处理如此缓慢的电源电压转换速率?

是否可以进行任何错误重置?   

此致,

Domenico  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Domenico,

    在这种缓慢的功率斜坡速率下,如果电压上也有一些噪音,POR电路可能会不稳定。  好的解决方案是:在开机期间保持设备处于待机模式,然后过一段时间后,将设备设置为正常模式。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dylan,

    感谢您的建议。

    此致,
    Domenico