This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3070:PurePath Studio miniDSP资源使用

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/710167/pcm3070-purepath-studio-minidsp-resource-useage

部件号:PCM3070

大家好,我想了解一下PCM3070可以完成的处理量。 我的任务非常简单,有三种操作模式:

  1. 从麦克风录制单声道音频(使用最小均衡器)
  2. 回放具有中等均衡要求的单声道音频(以平展坏喇叭扬声器)
  3. 接收麦克风音频,通过相同的均衡器以获得扬声器均衡器

使用PCM3070EVM-K Control软件(KCS),我可以加载和运行miniDSP应用程序部分中提供的这款令人印象深刻的多频带均衡器:

这对于扬声器EQ任务来说绰绰有余。 但是,当我尝试在PurePath Studio中创建类似的函数时,即使是10频段版本,资源使用率也位于200 % ,如下所示:

我是否有错误操作,还是miniDSP应用程序只是更好的代码片?

此致,Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    您共享的图片似乎已损坏,能否再次尝试上传?这将有助于我检查您的配置。

    miniDSP代码针对CS中提供的多频段EQ工具进行了处理和资源方面的优化。 PPS中可能没有进行调整。 从PPS角度来看,可能是默认分配给流程流的资源不足,您可以尝试在PPS GUI的属性窗口中增加miniDSP周期吗?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复:)我采纳了您的建议-尽管我无法在属性对话框中进行更改,但使用不同的框架解决了低周期问题。 使用“PCM3070App8x4x”可提供904个DSP_D_Cycles;“PCM3070App4x2x”可提供452个周期,“PCM3070App2x1x”可提供256个周期。  

    这是我想在PPS中复制的KCS均衡器:

    在跟进您提供的线索后,我现在可以编译此提示,没有错误:

    我对DSP的所有事情都不熟悉-所以我想我会有更多问题! 感谢您的帮助,

    Jason