您好,
我在数据表中没有找到"TAS2770 20W数字输入单声道D类音频放大器(带扬声器I/V感应数据表)(修订版 a).pdf " 有关输出功率与温度的任何信息。
是否可以有图表或表格?
TAS2770输出功率是否相对于环境温度(-20°C至85°C)降低?
谢谢!
此致
Marco Orsi
硬件设计 工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在数据表中没有找到"TAS2770 20W数字输入单声道D类音频放大器(带扬声器I/V感应数据表)(修订版 a).pdf " 有关输出功率与温度的任何信息。
是否可以有图表或表格?
TAS2770输出功率是否相对于环境温度(-20°C至85°C)降低?
谢谢!
此致
Marco Orsi
硬件设计 工程师
Marco,
以下是一些数据,用于显示输出功率在温度上的变化。 每行都是使用相同的配置捕获的,仅更改了临时。
注:OTP意味着过温保护。
| -40°C | 25°C | 85°C |
| 3.914 | 3.75 | 3.638 |
| 4.226 | 4.05 | 3.992 |
| 5.153 | 5.01 | 4.744 |
| 7.234 | 6.65 | 6.375 |
| 7.796 | 7.17 | 6.829 |
| 9.693 | 8.85 | 8.051 |
| 8.802 | 8.41 | 8.137 |
| 9.49 | 9.105 | 8.851 |
| 11.678 | 11.18 | 10.652 |
| 15.981 | 14.52 | 13.442 |
| 17.066 | 15.58 | OTP |
| 19.915 | 17.96 | OTP |
此外,请注意,数据表(在6.1 部分中)规定规格在-20至70°C之间满足。 因此,您只能预期在70至85°C之间会有一些变化。
此致,
Ivan Salazar
应用工程师-低功率音频和执行器