Other Parts Discussed in Thread: PCM1681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5760M 主题中讨论的其他部件:PCM1681
您好,
对于多声道音频产品,我计划使用TAS5760作为子放大器,它将伴随几个TPA3116D2s为附加扬声器供电。 TAS将由DSP的I2S输出直接提供,而TPA则通过PCM1681提供。 虽然TPAs与充当主中继器的TPAs同步,但TAS似乎没有同步PIN。 因此,输出中是否存在可听到的心搏的风险? 我想,只要确保 TAS的PWM频率与TPA的PWM频率有很大不同,就可以实现这一点。 这是否正确?
TIA - RAM