This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:正在将TAS5760M与TPA3116D2同步?

Guru**** 2814125 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722365/tas5760m-syncing-a-tas5760m-with-a-tpa3116d2

部件号:TAS5760M
主题中讨论的其他部件:PCM1681

您好,

对于多声道音频产品,我计划使用TAS5760作为子放大器,它将伴随几个TPA3116D2s为附加扬声器供电。 TAS将由DSP的I2S输出直接提供,而TPA则通过PCM1681提供。 虽然TPAs与充当主中继器的TPAs同步,但TAS似乎没有同步PIN。 因此,输出中是否存在可听到的心搏的风险? 我想,只要确保 TAS的PWM频率与TPA的PWM频率有很大不同,就可以实现这一点。  这是否正确?

TIA - RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们注意到您的帖子,另一位团队成员将关注此问题。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramkumar Ramaswamy博士,您好!

    你是对的!
    您可以为TPA3116选择400kHz切换频率,为TAS5760选择768KHz切换频率。
    对于2 TAS5760,它不会导致可听到的心搏,因为我们有同步针。

    对于TAS5760和TPA3116,因为心搏频率为368KHz,远远超出音频波段。 因此,我认为它也不会引起听得见的心跳。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Alix,我认为这解决了它!