This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5162:AMP配置模式和保护问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5162

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709080/tas5162-amp-config-modes-and-protection-questions

部件号:TAS5162

我们正在开发高端D类音频放大器,并选择TAS5162作为输出级。 研究完数据表后,我们有几 个问题  

问题1. 在所附图片上标记为红色的框。 模式4表示:

保护工作原理与BTL模式类似。

但哪种BTL模式? 因为有3种BTL模式,它们具有不同的保护。

模式0和2具有完全保护,模式1具有锁定保护。 模式4与模式2/0一样具有完全保护,还是与模式1一样具有锁定保护?

问题2: 所附图片上标记为蓝色的方框。

PWM输入保护已禁用。

这是否意味着PWM占空比不受监控且没有自动保护机制? 因此,是否可以使用99 % 占空比而不是97.1 % (当然,在以非引导方式提供高侧电源的情况下,例如使用隔离直流/直流转换器)?   

问题3. 完全保护闭锁保护意味着什么? 是否要更精确地了解它,探查保护闭锁保护通过探测,我们的意思是从过电流自动重新启动,例如在1秒内。 我们是否正确理解锁定是永久性的,因此 需要手动复位?

问题4. 模式0和模式4之间的唯一区别是,在SE模式中,输出X是Hi-Z,而不 是通过内部下拉电阻器下拉?

我们知道模式0,尽管它是BTL立体声模式,但有独立的4个PWM输入。 因此,可以独立驱动PWM,创建4个SE输出。 我们看不到任何信息,表明模式0或1检查PWM输入是否为反相(A = B+180,C = D+180)?

问题5. 在所有模式下,所有A/B和C/D对是否都自动执行保护反应? 例如,在模式4 (4个独立SE输出)中,如果输出A中发生过电流,输出B是否也会关闭?

问题6. 有一个SD输出,我们是否正确,那么就不可能检查哪个PWM信号对已关闭? 在 所有过电流情况下,是否有必要重置所有输出(使用RESET_AB和RESERT_CD)?


此致,Pawel


 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pawel,

    1)“完全保护”和“闭锁关闭”之间的区别很小,两者都保护设备。 在完全保护中,设备将使用电流限制功能尝试降低OC事件中的输出电流。 如果不能降低电流,电流将关闭。 在Latching (闭锁)模式下,在发生OC事件时,放大器会简单地关闭。 模式4具有完全保护,红色框中提到的注意事项。

    2)卡在高位或低位保护已禁用。 让我看看占空比要求。

    3)参见答案(1)。 此外,完全保护的速度非常快,比1秒快得多。 这是为了在音乐瞬态,低音敲击,尖锐声音等情况下允许非常短暂的过流峰值。故障自动重置需要系统微控制器检测OTW或SD针脚,然后切换重置。

    4)我们建议仅对BTL输出使用BTL模式,对SE输出使用SE模式。 我们不支持/保证/建议在BTL模式下使用SE输出。

    5)否,它们是独立的。

    6)您回答正确,SD针脚是全局的,没有迹象表明关闭了哪半个bridfe。 您应该只能重置受影响的输出。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    但我更确切地问:

    1)"完全保护"和"锁定关闭"之间的区别很小,两者都保护设备。 在完全保护中,设备将使用电流限制功能尝试降低OC事件中的输出电流。 如果不能降低电流,电流将关闭。 在Latching (闭锁)模式下,在发生OC事件时,放大器会简单地关闭。 模式4具有完全保护,红色框中提到的注意事项。[/QUET]

    在完全保护中,SD指示任何OC事件(当保护电路试图限制电流时),还是仅当保护电路关闭半桥时?

    [报价]4)我们建议仅使用BTL模式进行BTL输出,使用SE模式进行SE输出。 我们不支持/保证/建议在BTL模式下使用SE输出。[/QUOT]

    在这两种模式中TAS5162的行为必须有所不同,因为您建议仅将BLT模式用于BLT输出。  您能解释一下模式在模式0和模式4之间变化时TAS电路中的什么功能被改变了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pawel,

    SD引脚上不报告在OC事件中尝试降低输出电流的保护,仅当系统关闭时触发SD引脚。

    有许多差异,最常见的是设备保护要求输出与设备设置的模式匹配。 不遵循此处的数据表可能会损坏芯片/系统/保护功能。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pawel,

    回到有关PWM输入保护的问题。 我们仅在此处检查PWM输入是否在可接受的占空比范围内。 如果占空比过低或过高,安培将停止切换。

    此设计的应用和目标是什么? 如果您能够解释配置和问题的原因,我们可以帮助您更轻松地解决这些问题。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SD引脚上不报告在OC事件中尝试降低输出电流的保护,仅当系统关闭时触发SD引脚。[/QUOT]
    谢谢。


    存在许多差异,最常见的是设备保护要求输出与设备设置的模式匹配。 不遵循此处的数据表可能会损坏芯片/系统/保护功能。[/QUOT]

    是的,但这并不能解释电路的区别。 因此我们的问题是TAS5162内部电路的变化,当模式等同于实际使用模式时(例如,当所选模式为BTL且扬声器连接为BTL时),启用保护电路以更好地保护输出。 当所选模式不是实际模式(所选模式为SE且扬声器连接为BTL时,或反之)时,和保护最差。

    目的在于真正了解保护电路在所有模式下的工作原理。 因为我们想要设计不常见的放大器,在BLT模式下,PWM输入可能不是反相(我们指的方法类似于使用PWM和半桥驱动电动机的快速衰减和慢速衰减方法)。

    因此,我们需要知道,当我们将BTL模式与非对称PWM输入信号对配合使用时,是否存在任何问题。
    或者当我们使用SE模式创建BTL输出时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pawel,

    我无法解释这一点,信息被分类,芯片设计为在连接模式下正常工作,提供了我们可以提供的最佳保护。

    如果您能解释您的目标和需求,我们可以帮助您决定使用哪种模式和配置。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常我们想要使用BTL模式,但也有一些多余的功能。

    A) A和B输入(也包括C和D)上的PWM可能不对称。

    它可能是非对称的(非相位),如下图所示:

    因此,此时A和B输出将同时处于低或高状态。

    B)出于其他原因(使用的复杂LC滤波器),来自A输出的瞬时电流汇可能不等于来自B输出的电流源。

    因此我们认为使用SE模式会更好,因为此模式可以更好地优化到非相关PWM信号和非相关电流(因为SE模式不需要在A和B端子中有相同的信号,所以此模式认为A和B是分离的电缆)。

    但是SE模式的THD性能更差。 因此,如果可以在我们的应用程序中设置BTL模式,并且它不会与上述多余功能相冲突,我们将根据SET SE模式设置BTL模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pawel,

    上面显示的方案应与标准BTL模式和配置配合使用,它类似于我们已经支持的BD模式。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,它类似于BD模式(但不完全是BD模式)。

    我们还有另一个关于PBTL配置的问题(PBTL模式和PBTL连接负载)。

    在这种情况下,每个H形电桥都会看到负载停止(即负载的双路阻抗)。 在BTL H形电桥中,查看所有负载(1 x阻抗)。

    因此,当PBTL与BTL相比,负载的扬声器阻抗为扬声器阻抗的2倍时,就会出现同等负载模块H形电桥。

    例如,BTL的8R等于PBTL的4R。

    我们期望这两个连接具有相似的THD性能。

    但 数据表中的THD图形显示出一些不同的内容。 我们编辑了数字以方便阅读:


    差异来自何处?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pawel,

    在PBTL模式下,两对输出之间不能精确地共享负载。 输出FET的RDSON实际上是可用电流的一半和两倍,但输出滤波器和器件内部等因素也会影响THD性能。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢你的帮助。

    但PBTL模式下的THD低于BTL模式下的THD。 因此(最终)非相等电流共享不会破坏THD性能。 但在PBTL模式下,有一些不同的现象在改善THD。

    也许有一个附加电路在PBTL模式中激活,降低THD?

    上面有一个未经解答的问题:

    2) The stuck high or low protection is disabled.([报价用户="Adam Sidelsky]2) The stuck high or low protection is dis 让我看看工作周期要求。[/QUOT]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel,

    某些内部节点可以在PBTL模式下共享,这提供了稍好的性能,这就是我可以共享的全部。

    附加答案已发布:

    "回到有关PWM输入保护的问题。 我们仅在此处检查PWM输入是否在可接受的占空比范围内。 如果占空比过低或过高,安培将停止切换。'