This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:在负荷测试期间,默认使用(取消)静音硬件针脚

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/726288/pga2311-default-with-un-mute-hardware-pin-during-stress-tests

部件号:PGA2311

您好,

在我们设计的应力测试期间,我们注意到PGA2311在使用专用硬件引脚8执行静音/取消静音命令后仍处于静音状态。 我们的应力测试包括每隔50ms发送SPI帧以修改放大器的增益(事实上,我们始终发送所有寄存器0xE0的相同增益值)。 经过大约8小时的测试后,我们将针脚8的状态从'1'更改为'0',以激活静音。 此步骤一切正常。 然后我们将PIN从'0'更改为'1'以取消静音。 不幸的是,该部件仍处于静音状态! 只有重置电子卡(关闭电源->打开电源),我们才能恢复PGA2311的正常行为。

我们已在测试期间检查SPI帧是否符合计时要求。

如果我们对一些SPI帧执行相同的测试,则一切正常。

SPI帧和引脚8状态更改之间的并发性是否可能会产生此类问题? 是否还有其它要检查的内容?

注意:此问题类似于以下POST: http://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/44.4421万?PGA2311-fault-with-the-muting</s>2311

感谢您的回答!

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pascal:
    您能否为您的应用提供一个示意图? 您是否对PGA的模拟输入应用测试信号?如果应用,信号是什么? 即使不发生SPI事务,是否也可以重现此故障,或者是否需要SPI通信来重现此故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PGA2311_5F00_sch.pdfHiAlexander,感谢您的回答。

    您可以在图中找到我们的解析摘要。

    出现故障时,我们  直接在输入端应用了模拟信号(窦1kHz),  并观察了模拟输出:没有显示任何内容(仅在低电平电压下出现噪音)。 静音引脚较高且增益= 0xE0。 SPI计时正常。 我们已经用两种不同的卡进行了测试。

    我们仅在SPI事务期间重现此问题。 如果我们先发送SPI命令,然后再发送静音/取消静音(或者先发送静音/取消静音,然后再发送SPI事务),我们从未遇到过此故障(即使经过24小时的测试!)

    帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pascal:
    在您的设计中,什么驱动静音和SPI连接? 出现问题时,您是否可以提供NCS-RD1和MUTE1-RE0之间的计时示波器图像? 如果可能,为了排除导致设备掉电的电源故障,您是否还可以提供VD+和VA+电源的示波器图像?

    要确认,此问题仅在SPI事务期间执行硬件静音引脚时发生,但如果在该事务之外执行静音,则不会发生? 如果是这种情况,是否可以确保在SPI事务期间,静音不会转换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,感谢您的意见。

    我们使用微控制器(微芯片的pic 32系列)来驱动SPI和静音引脚。  您是否认为需要设置静音和CS计时? 您必须知道,我们连接了16个PGA2311菊花链,并且只有我们执行静音/取消静音的PGA,我们会进行烘烤。

    我们 已经检查了电源,一切正常,没有故障。

    我们认为SPI和静音引脚之间存在关系,或者该部件可能由于多个SPI事务 (每50毫秒)而掉电,因为问题在几小时后发生。  但这只是一种假设。

    是的,我们可以更新固件以确保在SPI事务期间不会出现静音 ,但在此之前,我们必须确保这一假设是正确的!

    我将检查  我在8小时后停止SPI事务时是否出现问题,然后执行静音/取消静音。 其目的是确认问题是否仅来自SPI/MUTE引脚之间的并发性,或者 这是否是由于长时间的多个SPI事务导致的错误。  我会回来通知你。

    谢谢!

    帕斯卡  

    <========= 测试结果========= >

    我们刚刚执行了以下测试:

    1启动SPI事务

    2 4小时后停止SPI事务

    3/使用硬件引脚静音/取消静音( SPI事务结束后约5秒)。

    出现问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pascal:

    感谢您确认这似乎不取决于静音和SPI访问之间的时间。 我会看看我是否可以在实验室中再现这种情况,如果可以,是否有办法防止PGA卡在静音状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,感谢您的帮助。
    我们必须确认问题不是来自我们的设计。 如果你在附近转个弯,那就更好了!!
    当您从测试中获得结果时,请告诉我。
    谢谢!!
    帕斯卡

    注:我们的SPI clk为 1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pascal:

    到目前为止,我无法在EVM上再现此行为。 我将把这个问题传达给内部的另一个团队,看看他们能否再现,但同时,我还有一些其他问题:

    1. 这是否可在多个PGA2311设备上重现? 如果是,它是否可在您测试的所有设备上重现?
    2. 如果问题只在单个设备上重现,您是否可以尝试A-B-A交换(更换PGA2311,重新测试,然后重新交换原设备并测试)?
    3. 此问题是否取决于温度? 一旦设备无法取消静音,如果您对PGA2311加热一小部分,它是否开始响应? 同样,如果您使用防冻喷雾剂冷却设备,它是否会恢复?
    4. 此问题是否可在完全不执行SPI总线的情况下重现? 即,该问题是由PGA2311开机的时间所导致的,还是SPI通信对重现该行为至关重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    感谢您的回答和测试。 如果您无法重现此问题,那将是一个坏消息。 这意味着这是我们设计中的硬件问题(哪里?)。

    以下是您的问题的答案:

    1和2是的,我们第一次发现问题时,我们尝试使用另一张卡,并且我们重现了问题。 请注意,每个卡上都有16个PGA,并且具有菊花链连接(每个SPI事务为32字节)。 只有我们应用静音/取消静音的设备保持静音状态(我们在  同一张卡上的两个不同PGA上应用了静音/取消静音,每次"静音PGA"失败)。

    3.我不确定,因为我们在27°C / 30°C周围的环境温度下进行了测试 我们在PCB上有一个热传感器,在测试过程中,它始终低于38°C。

    4.如果我们在24小时内测试了无SPI事务的卡,一切都正常。

    上周,我们在 SPI事务开始后仅2小时内就设法重现该问题。

    是否有任何关于SPI连接 和静音引脚的其他建议? 在测试期间是否要监视特定的信号?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pascal:

    感谢您提供更多信息。 我已经传递了此信息,我们将看看是否可以重现此问题。 当我们有更多信息时,我将更新此主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢亚历山大!

    我希望他们能找到一些东西来帮助我们了解这种设计正在发生什么。

    祝您度过美好的一天,

    帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    您是否有关于此主题的任何信息,或者其他小组是否可以处理此问题?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pascal:
    我对迟迟不作答复表示歉意。 我上周不在办公室。 我们有几个测试建议:

    首先,在PGA2311“卡住”之后,您可以尝试用热气枪加热它,看看设备是否可以恢复?

    第二,重复此测试,但使用防冻喷雾冷却PGA,以查看其是否恢复。

    对于这两项测试,也值得检查PGA在加热或冷却设备通电后是否立即出现静音行为。

    第三,使用示波器探查PGA的电源,检查总线活动期间是否有任何电源严重下降。 在总线上通信过程中的瞬态电流需求可能会导致PGA上的电流过低,而发生电流过低事件的阈值在正常操作过程中随着PGA的预热而改变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alexander,

    感谢您的反馈。 我会在我们进行这些测试时再次与您取得相关信息。