您好,
在我们设计的应力测试期间,我们注意到PGA2311在使用专用硬件引脚8执行静音/取消静音命令后仍处于静音状态。 我们的应力测试包括每隔50ms发送SPI帧以修改放大器的增益(事实上,我们始终发送所有寄存器0xE0的相同增益值)。 经过大约8小时的测试后,我们将针脚8的状态从'1'更改为'0',以激活静音。 此步骤一切正常。 然后我们将PIN从'0'更改为'1'以取消静音。 不幸的是,该部件仍处于静音状态! 只有重置电子卡(关闭电源->打开电源),我们才能恢复PGA2311的正常行为。
我们已在测试期间检查SPI帧是否符合计时要求。
如果我们对一些SPI帧执行相同的测试,则一切正常。
SPI帧和引脚8状态更改之间的并发性是否可能会产生此类问题? 是否还有其它要检查的内容?
注意:此问题类似于以下POST: http://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/44.4421万?PGA2311-fault-with-the-muting</s>2311
感谢您的回答!
帕斯卡