请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM1860 早上好,
我正在研究PCM1860进行采样。 我一直在阅读数据表,我希望确保我的数据正确无误。
1.如果我在插针XO和XI上提供Quartz Crystal 24.576MHz,我不必担心SCKI插针,对吗?
2.如果要放大模拟麦克风信号,可以使用针MD6,MD5和MD2,并将它们设置为适当的值(例如 000以放大信道1上的麦克风信号)
此致,
一月