This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860:时钟使用和麦克风增益的健全性检查

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/709141/pcm1860-sanity-check-on-clock-use-and-microphone-gain

部件号:PCM1860

早上好,

我正在研究PCM1860进行采样。 我一直在阅读数据表,我希望确保我的数据正确无误。

1.如果我在插针XO和XI上提供Quartz Crystal 24.576MHz,我不必担心SCKI插针,对吗?

2.如果要放大模拟麦克风信号,可以使用针MD6,MD5和MD2,并将它们设置为适当的值(例如 000以放大信道1上的麦克风信号)

此致,

一月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还要补充一点,我想在从属模式下使用PCM1860,并将Arduino MKR1000用作I2S主模板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    1- PCM1860能够使用外部晶体来生成设备的内部时钟。 如您所述,使用晶体时,不需要SCKI。 请记住,当设备设置为I²S总线的主设备时,可以进行此配置。 如果设备配置为从属设备,而n ü I²S主控制器在总线上没有有效的SCKI时钟,则PCM1860可以在从属PLL模式下运行,其中使用BCLK作为源时钟,通过内部PLL在片上生成内部时钟。 此操作模式是自动的,只要n ü I²S时钟以标准音频速率工作,就会运行。

    2-正确。 MD6/5/2用于配置给定输入通道的增益。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好,

    非常感谢

    一月