This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:Qualcomm的新平台希望使用立体声2扬声器智能放大器建议

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560, TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/708503/tas2560-qualcomm-new-platform-want-use-stereo-2-speakers-smart-amp-suggestion

部件号:TAS2560
主题中讨论的其他部件: TAS2559

您好,专家,

我的客户是中国的大手机ODM公司,BU在 那里支持TAS2560的Qualcomm平台案例项目。

现在,他们正在询问有关SDM845平台 需要2个扬声器 的立体声智能放大器的建议。

我知道我们可以建议他们TAS2559 + TAS2560,但我想问一下我们是否可以 在 该平台上使用两个TAS2560?

如果与其他 竞争对手相比,客户将会更多地了解此建议。

谢谢!

巴西

Bruce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bruce:

    我假设客户想要在其主机处理器上执行SmartAmp算法,对吗?
    我将检查如何实施立体声2xTAS2560解决方案,并将向您提供更多信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan

    是的,您说得对!

    我想会有几个客户想要这种解决方案。 请帮助我们检查! 谢谢!

    上海ODM的客户有几个使用2或4 TAS2560的PAD项目,可以正常工作。 所以我认为我的问题立体声输出是可以的!

    请帮助检查!

    巴西

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce,

    立体声2xTAS2560解决方案如数据表图49所示。 Addr引脚用于区分每个器件的I2C地址。
    有关更多信息,请参见第39至41页的数据表: www.ti.com/.../tas2560.pdf

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器