请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS2560 主题中讨论的其他部件: TAS2559
您好,专家,
我的客户是中国的大手机ODM公司,BU在 那里支持TAS2560的Qualcomm平台案例项目。
现在,他们正在询问有关SDM845平台 需要2个扬声器 的立体声智能放大器的建议。
我知道我们可以建议他们TAS2559 + TAS2560,但我想问一下我们是否可以 在 该平台上使用两个TAS2560?
如果与其他 竞争对手相比,客户将会更多地了解此建议。
谢谢!
巴西
Bruce