This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2904:为PCM2904放大麦克风信号?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2904, PCM2912, TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707890/pcm2904-amplifying-mic-signal-for-pcm2904

部件号:PCM2904
主题中讨论的其他部件: PCM2912TL072

您好,

我已根据数据表成功构建了PCM2904电路,我可以听到音频输出,如果我循环PC输出,我可以录制音频。 我的问题是,我是否可以构建放大器电路来启用麦克风功能? 我知道PCM2912有麦克风输入,这是下一步,但如果有一个简单的放大器电路(我即将推出TL072运算放大器)可以使其工作,那将是一件好事。  

此致,

一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    前置放大器电路可用于将 麦克风连接到PCM2904C的模拟输入,您只需考虑前置放大器级的输出不会超过编解码器输入的最大限制。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,Diego,

    这样的做法是否 是一个良好的起点? 虽然我没有示波器来测量电压,但我会尝试从低增益开始,然后从低增益开始。

    此致,

    一月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jan,

    您展示的赛道可以是一个很好的起点。 如上所述,只需考虑不应超过PCM2904C模拟输入支持的最大电压,以免损坏设备。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师