请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM2904 主题中讨论的其他部件: PCM2912, TL072
您好,
我已根据数据表成功构建了PCM2904电路,我可以听到音频输出,如果我循环PC输出,我可以录制音频。 我的问题是,我是否可以构建放大器电路来启用麦克风功能? 我知道PCM2912有麦克风输入,这是下一步,但如果有一个简单的放大器电路(我即将推出TL072运算放大器)可以使其工作,那将是一件好事。
此致,
一月