Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320DAC32 您好,
我们正在使用TLV320DAC32进行设计,并正在寻找以下信息:
- 对于未使用的引脚10-16 (LINEL,衬套,MICBIAS),是否可以让引脚保持浮动,或者是否应将其连接到地面?
- 设备上是否有任何电源排序要求?
- 我们是否有BTL连接的推荐配置? 我以为我看到了一个与HPLOUT和HPLCOM连接的BTL参考,但似乎找不到它。
感谢您的帮助和指导!
此致,
Ramon