This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:多引脚的设计注意事项

Guru**** 2636105 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/707546/tlv320dac32-design-considerations-for-multiple-pins

部件号:TLV320DAC32

您好,

我们正在使用TLV320DAC32进行设计,并正在寻找以下信息:

  • 对于未使用的引脚10-16 (LINEL,衬套,MICBIAS),是否可以让引脚保持浮动,或者是否应将其连接到地面?
  • 设备上是否有任何电源排序要求?
  • 我们是否有BTL连接的推荐配置? 我以为我看到了一个与HPLOUT和HPLCOM连接的BTL参考,但似乎找不到它。

感谢您的帮助和指导!

此致,

Ramon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ramon:

    我将在下面提供我的意见,希望这有助于:
    - LINEL/内衬:这些可保持浮动或交流耦合到GND。
    - MICBIAS:这可以是浮动的。
    -这些器件在电源顺序方面非常灵活,但一般建议将模拟和数字电源分开,因此先打开数字电源,然后再打开模拟电源。 开机时最重要的事情是持续向下拉/重置引脚,直到IOVDD和DVDD完全通电并保持稳定,这是为了确保设备初始化到其默认状态。
    - BTL连接应与您提到的HPxOUT和HPxCOM对建立。 应按照数据表中的图15和16所示连接输出。 BTL输出的简单初始化脚本如下:
    ################################
    ###### 立体声差分######
    ################################

    ##设备地址:1.1万
    ##11万 = 0x30

    w 30 00 00 #转至第0页
    W 30 01 80 # SW reset
    w 30 07 0A # FSref = 48kHz,左数据->LDAC,右数据->RDAC
    W 30 0E C0 #交流耦合驱动器,立体声全差动输出
    W 30 25 C0 # LDAC和RDAC通电,HPLOUT的HPLCOM差分
    W 30 2B 00 # LDAC取消静音,增益= 0dB
    W 30 2C 00 # RDAC取消静音,增益= 0dB
    W 30 2F 80 # LDAC路由至HPLOUT
    W 30 33 0D # HPLOUT取消静音,完全通电,0dB
    W 30 3A 0D # HPLCOM取消静音,完全通电,0dB
    W 30 40 80 # RDAC路由至HPROUT
    W 30 41 0D # HPROUT取消静音,完全通电,0dB
    W 30 48 0D # HPRCOM取消静音,完全通电,0dB
    W 30 65 01 # DAC_CLKIN = CLKDIV_OUT (不使用PLL)

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您提供详细信息。 我们是否有此设备的OrCAD型号? 您知道我们可以从哪里获得一个吗?

    此致,
    Ramon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramon,

    我们只拥有产品文件夹中已有的内容。 也许您可以从质量和包装选项卡下载.BXL文件并将其导出为所需的格式。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    最后一分钟的快速问题。 两个通道(HPLOUT和HPLCOM)之间是否需要最小负载? 我认为没有,因为扬声器有阻抗,只驱动运算放大器。 我是否正确理解这一点?

    此致,
    Ramon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ramon:

    您是指最大阻抗负载规格吗? 没有最大限制,但是驱动器将受到过高阻抗的限制。
    或者,您的意思是如果输出打开(未连接到负载)时出现问题吗? 如果输出打开,则没有问题。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器