This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:频率增益不一致

Guru**** 2529950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/729818/tas5754m-inconsistent-gain-over-frequency

部件号:TAS5754M
主题中讨论的其他部件: TAS5782M

大家好,

我们正在使用TAS5754M的HybridFlow 1并使用双四轮技术。 (带TAS5754M EVM)

我们创建了8个不同的实例,每个实例都有不同的FC,Q值为1

  

我们一次启用一个实例并记录扫描波形。  

当我们禁用音频处理块中的所有内容以查看设备的频率响应时,这看起来相当平坦。

以下是我们一次启用双四核一个实例时的情况,其增益为12 dB:

以下是我们使用-12-dB增益一次启用双四核一个实例的情况:

如您在第二个图中所见,增益随FC的增加而降低。 但是,当增益设置为-12dB时,不会发生这种情况。

这背后的原因是什么?我们是否可以做些什么来获得持续的收益?

下面是我们的PPC2文件: e2e.ti.com/.../MyTAS5754_5F00_6MHF1_5F00_NHF_5F00_0919.xml</s>0919.

谢谢!

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    这是您正在测试的未经修改的EVM?

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    完全正确。 如果在实验室测试,您将能够看到相同的内容。

    谢谢!

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    由于此问题已等待很长时间,我能否获得有关此问题的最新信息?

    谢谢!

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    我测试过主板,看到的结果与您完全相同。  我还在研究为什么要这样做。

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,
    我们正在尽最大努力研究这个问题,似乎无法在短时间内解决。 您认为可以通过电子邮件继续离线通信吗? 我要关闭它,请发送电子邮件至Robert,我们将继续调试和支持您! 感谢您的理解与合作。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    验证设备执行此操作的原因可能需要一些时间。 我推荐TAS5782M。 我们已经对该设备进行了测试,它没有出现这些问题。

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    我感谢你对此的支持。 但是,我们仍想知道此问题的根本原因,因为此设备在我的客户的项目中广泛使用。 请您帮助找出根本原因吗?

    谢谢!
    徐耀华
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,

    我理解并将努力找出所有这些问题的根本原因。

    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Roy,
    考虑到Robert正在离线与您沟通,我要结束这个问题。 如果您有任何其他问题,请随时在论坛上创建新帖子。
    此致,
    郑少文