This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:VCCAD端口处理和环路滤波器组件

Guru**** 2430770 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705799/pcm9211-vccad-port-treatment-and-loop-filter-components

部件号:PCM9211

您好,

  1. 我想确认VCCAD引脚46的端口处理。 如果不使用,是否建议对地短路?
  2. 作为PCM9211回路滤波器,我是否可以使用电阻器(R1)和电容器(C1和C2)的以下值:
  1. R1 = 560欧姆
  2. C1和C2 = 10 % 容差的陶瓷盖

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Eng,

    对于PCM9211未使用的引脚,请将未使用的数字输入接地,不要将未使用的模拟输入接地(您可以将它们连接到100nF接地端)。

    就PLL性能而言,必须遵循数据表中列出的过滤器组件要求,以满足DS中列出的性能规格。 不建议对值/容差/类型进行任何更改,这将需要对您的系统进行一些额外的测试,以查看频率的变化是否可以容忍,因为滤波环组件的变化。

    此致,
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    感谢您的建议。
    如果是这种情况,我应该将VCCAD连接到100nF到GND。
    请问我是否也可以在VCOM (引脚44,输出引脚)上做同样的事情?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravi:

    你好。
    您能帮我提出上述问题吗?
    谢谢!