This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4204:PCM4202与PCM4222的动态范围

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4222, PCM4204, PCM4202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/751389/pcm4204-dynamic-range-of-pcm4202-vs-pcm4222

部件号:PCM4204
主题中讨论的其他部件:PCM4222,, PCM4202

参考资料:

PCM4222 SBAS399A,第4页:PCM输出,四速,FS = 192kHz无权重22Hz至40KHz

PCM4204 SBAS327A,第4页:PCM输出,四速,FS = 192kHz无权重20Hz至40KHz

我注意到,在上述设置下,PCM4222的DR为118dB,PCM4204为108。

4204 DR是否为打字错误?  110dB的4204值的解释是什么

4204似乎与4222具有相同/相似的胆量

4204 48kHz和96KHz速率的未加权DR值是多少?

BTW,4202在相同的设置和速率下为117dB

谢谢!

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在我最后回答你的问题之前,我必须进一步研究这个问题,并且可能也在工作台上进行一些测量。 我非常感谢您的耐心等待,我会深入探讨这个问题。

    谢谢。

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi,

    您是否有机会对此进行调查?

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi,

    我仍然对PCM4204感兴趣,想知道您是否有机会了解我的问题。

    谢谢!

    ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM4202和PCM4204之间的部件比较较好,后者是双通道机型的四通道版本。

    PCM4222是一种不同的设计,特别是它使用4.0 V模拟轨,而不是4202/4204的4204的5.0 V轨。