请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM4204 主题中讨论的其他部件:PCM4222,, PCM4202
参考资料:
PCM4222 SBAS399A,第4页:PCM输出,四速,FS = 192kHz无权重22Hz至40KHz
PCM4204 SBAS327A,第4页:PCM输出,四速,FS = 192kHz无权重20Hz至40KHz
我注意到,在上述设置下,PCM4222的DR为118dB,PCM4204为108。
4204 DR是否为打字错误? 110dB的4204值的解释是什么
4204似乎与4222具有相同/相似的胆量
4204 48kHz和96KHz速率的未加权DR值是多少?
BTW,4202在相同的设置和速率下为117dB
谢谢!
ED